This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 TPS65381与 RM48x 连接

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, TPS65381A-Q1, TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1031889/interfacing-tps65381-with-rm48x

器件型号:RM48L950
主题中讨论的其他器件:RM48L952TPS65381-Q1TPS65381A-Q1

尊敬的 TI:

我们正在开发安全应用。 我们希望看门狗电路涵盖高诊断。 Safe TI 库 具有 TPS 驱动程序库、对此我们有一些疑问。

 1. TPS65381配套芯片是否涵盖电压监控和看门狗电路等高诊断覆盖范围。

 SPNA176A 文档有助于将 TPS65381与 Hercules ( RM46)相连。 这些文档告诉您将 ecmp_if.c 和 ecmp.c 用作源文件。 但是、最新的安全 TI 诊断库(2.4.0)没有名为 ecmp_if.c 和 ecmp.c 的文件 安全 TI 库(2.4.0) TPS 驱动程序库中可用的源文件是否是 RM48系列的最新文件。 如果是、 是否有任何可用的文档、如 SPNA176A?

  TPS65381芯片如何作为看门狗监控电路工作?

4.在 rm48l952 TPS 测试示例应用中、如何处理看门狗?

 TPS65381中的窗口看门狗和 Q&A 看门狗是什么? 它在演示应用中的实现方式是否相同?

6.  TPS65381的 ERROR/WDI 在演示应用中用于看门狗触发输入还是 MCU ESM?

7. TPS 芯片是否持续监控电压并在电压下降到高于或低于阈值限值时触发 nPORST 引脚? 或者、软件是否需要持续轮询 VMON 状态并采取适当的措施?

8.在定制应用中,TPS 应该 在工作状态还是诊断状态下工作?

9.对于以下安全诊断、如电压监控、振荡器检查、窗口看门狗、温度关断等、如果发生任何故障情况、是否会触发 NRES?

 

谢谢、此致、

Monish P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Monish、

    1.是的。 TPS65381监控电源轨、并使用其 QA 窗口看门狗监控代码执行。

    2.我建议使用安全诊断库的 API

    TMS65381有一个内置的 QA 窗口安全装置。

    4. TMS570通过 SPI 接口为看门狗提供服务。  

    5、6。  请参阅 TPS65381用户指南。  ERROR/WDI 引脚可配置为 TMS570 ESM nERROR 信号监控器的输入。

    TPS 连续监控电源轨并将 NRE 信号置为有效、该信号可能连接到 TMS570 nPORRST

    8、9。 TPS65381有几种状态:复位、诊断、激活、安全等 请参阅数据表的第5.4章

    您可以使用电源管理论坛来解决有关 TPS65381的任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Monish、

    1.是的。 TPS65381监控电源轨、并使用其 QA 窗口看门狗监控代码执行。

    2.我建议使用安全诊断库的 API

    TMS65381有一个内置的 QA 窗口安全装置。

    4. TMS570通过 SPI 接口为看门狗提供服务。  

    5、6。  请参阅 TPS65381用户指南。  ERROR/WDI 引脚可配置为 TMS570 ESM nERROR 信号监控器的输入。

    TPS 连续监控电源轨并将 NRE 信号置为有效、该信号可能连接到 TMS570 nPORRST

    8、9。 TPS65381有几种状态:复位、诊断、激活、安全等 请参阅数据表的第5.4章

    您可以使用电源管理论坛来解决有关 TPS65381的任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的回复。

     TPS65381-Q1详细信息显示"不推荐用于新设计"、 TPS65381A-Q1是 TPS65381-Q1的替代产品/替代产品吗?

    此外、TPS 驱动器 API 是否适用于 TPS65381A-Q1和 TPS65381-Q1芯片?

    3. TPS 芯片是否 能够满足根据 IEC-61508标准提供的99%的诊断测量?

    此致、

    Monish P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monish、

    1.你是对的。 TPS65381A-Q1应用于新设计。

    2.是的,是的,是一样的。

    请与电源管理团队联系、下载 TPS65381的安全手册和 FMEDA