This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:电路板无法识别

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1026933/launchxl2-tms57012-board-is-not-recognize

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224

您好、E2E、

你好。

我们的客户在使用该器件时遇到问题。 需要您的帮助以进行进一步的故障排除。

下面是详细信息:当我使用 Hercules TMS570LS1224 Launchpad 时、问题就开始了。 当时我还没有加载任何内容,因为我完全专注于调试程序,所以我肯定不会干扰另一个进程。 遗憾的是、主板意外弹出、当尝试重新连接时、计算机不再识别它、现在只有 LED 6闪烁(<+ 5V)并发出轻微嗡嗡声。

我在另一台计算机上尝试过,但也发生了同样的事情,也没有被识别。 我已经检查了跳线 JP6 (on)、JP2 (on)、JP3 (on)和 JP1 (off)的配置。 最后、我最近尝试将电路板连接到 MSP430的 USB 电缆、但没有成功。



此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    1.您是否会探测电路板上的1.2V 和3.3V 电源以确保 TMS570正常供电

    2.确保器件是 TMS570LS1224而不是 RM46x。 去年制造的一些 LaunchPad 板上有错误的标签。  

    电路板内置仿真器为 xds110。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我收到了客户的更新,他们已经尝试了所有建议,但仍然无法正常工作。 是否还有其他测试可以做、或者电路板是否可能有缺陷?

    此致、
    卡洛


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您的客户何时购买了该电路板? 请检查器件上的器件型号、以确保器件是 TMS570LS1224而不是 RM46LSx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我们的客户在德州仪器的官方网站上购买了该产品、并且器件型号正确。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carlo 的澄清。 圆中的腿是否断裂? 或使 VSS 和 VCCP 短接在一起的东西。 对于闪存泵电源、VSS 为 GND、VCCP 为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    很抱歉更新过晚。 客户现在就给板上的 TMS570LS 发送了一张清晰的照片、确认引脚看起来烧坏了或类似的东西。



    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来烧毁的引脚为 VSS、VCCP 和一个 GIOB。 它们可以用一个好部件替代它。