This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y-BGAEVM:TFT LCD 控制器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1031093/msp432e411y-bgaevm-tft-lcd-controller

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM
主题中讨论的其他器件:MSP432E411Y

大家好、

你好。

客户想知道 MSP432E411Y 是否能够控制12.1英寸和15英寸高达1024 x 768像素的 TFT 显示屏以及全24位颜色?

评估模块能否使用此类15英寸显示屏进行必要的测试?  客户可以使用哪些软件工具进行快速屏幕实施和测试?

除了 LCD 控制 器之外、他们还需要 MSP432E411Y 已经具备的以太网、USB、ADC。 如果 TI 有其他器件型号可供选择、带有 RAM 表 DMA 的10位(或更多) DAC 将是一个加分项?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    只是想更新这方面的内容。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我正在研究是否可以显示此尺寸和分辨率、但我没有看到使用支持此类大型显示的评估板的示例。  大多数示例使用下面的3.5英寸(320x240) Kentec 显示屏。  我将向您介绍有关大型显示屏的信息。

    www.ti.com/.../BOOSTXL-K350QVG-S1

    遗憾的是、我们没有其他包含以太网和 DAC 的 MSP432器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看此 Eddie。 请在您了解有关大型显示屏的更新后通知我。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    请参阅以下帖子。  这是以 TM4C129为基准、但 MSP432器件上也使用了相同的 LCD 模块。  听起来好像它们在以1024 x 768的分辨率推动一个位、因为我们使用的最高分辨率是800 x 480。   

    e2e.ti.com/.../tm4c129x-question-for-lcd-controller-module

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我确实收到了一些有关 LCD 尺寸的更多信息。  最大尺寸为2048x2048、但需要更多的存储器来存储这些较大显示尺寸的像素数据。