This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137 SCI 支持的最大波特率

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, ISO1176, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1031236/tms570ls3137-tms570ls3137-sci-maximum-supported-baudrate

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: ISO1176HALCOGEN

您好!

我在定制板上使用 TMS570LS3137。 TMS570LS3137 SCI 通信是否具有支持的最大波特率? 当以9600 bps 的速率发送数据时、数据将被清晰地发送。 但是、当我以1500kbps 的速率发送数据时、会发生数据损坏。 问题出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大波特率可高达 VCLK/32。  如果 VCLK 为80MHz、则最大波特率为2.5MBPS。 这应该适用于引脚对引脚 SCI 通信:MCU1 SCI TX 到 MCU2 SCI RX、MCU SCI RX 到 MCU2 SCI TX。  

    如果您使用 UART 收发器、请检查收发器支持的最大速度。  例如 、MAX3349支持的最大波特率为921Kbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我使用 ISO1176作为收发器。 ISO1176支持 40Mbps 波特率。 我希望以1.5Mbps 的速率发送数据、但当我将波特率设置为1.5Mbps 时、会发生数据损坏。  当波特率设置为1.5MHz 时、halcogen 将实际波特率设置1406250Hz。  但我需要提供1.5MHz 的通信。 1406250和1.5MHz 之间的差异很大。 我该怎么办?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cevdet、

    LS3137器件上有两个 SCI 模块:SCI 和 SCILIN (或 SCI2)。 SCI2模块可以用作 SCI 或 LIN。  

    将 SCILIN 模块用作 SCI 时、您可以对 M 分频器字段进行编程以优化波特率:

    波特率= VCLK /(16*(P+1+M/16))

    遗憾的是、HAlCoGen 不支持 M 分频器、您需要手动对 M 分频器进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    谢谢您、我解决了我的问题。 我想详细介绍一下帮助其他论坛成员的解决方案。



    为我的问题编辑上述公式后、它将变为:

    P + M * 0、0625 = Vclk / 16 *波特率(1500000 Hz)

    我将 M 设置为0、以便公式为整数。

    P = Vclk /24000000  

    从上面的公式开始、要使 P 值为整数、Vclk 值必须精确地被24整除。 下面介绍了如何从 Halcogen 进行所有这些调整。

    1) 1)打开 HalcogGen 并转至 PLL 选项卡。  在前面提到的公式 QJ Wang 中、您可以设置 PLL 值、并以红色标记的区域为多倍频器。 在确定此参数时、我意识到当我在王的公式中替换所需参数时、PLL 值必须是24的倍数。 因此、我调节了 P 值、使 PLL 值是24的倍数。


    2) 2) 设置 PLL 值后、需要设置 VCLK 值以在 SCI 中使用。 我将 VLCK1分频器(M 值)的值更改为0、因为我通过 VCLK1运行。

    3) 3) 因此、我能够为 SCI 设置我想要的波特率。

    如果我提供的信息中有任何错误、请以评论的形式指出。

    此致。
    Cevdet。