This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:将 PROJECT_ZERO 中的 MCU 从 MSP432更改为 AM3352。

Guru**** 2526970 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1031200/msp432p401r-changed-the-mcu-in-project_zero-from-msp432-to-am3352

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650CC2650AM3352

你好。

PROJECT_ZERO 的硬件如下所示。
・MSP-EXP432P401R(MSP432 LaunchPad)
・LAUNCHXL-CC2650(SimpleLink CC2650 BoosterPack)
在上述环境中、BLE 正常工作。

根据客户的要求、我们必须将 MCU 从 MSP432更改为 AM3352。
在这种情况下、我是否只需要对软件进行以下更改?
・Board.h
・MSP_EXP432P401R.h
・MSP_EXP432P401R.c
・platform_msp432p401r.c

此致。