This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:通过 UART 进行呼叫触摸事件

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1031213/tm4c129xnczad-call-touch-event-through-uart

器件型号:TM4C129XNCZAD

尊敬的先生:

 我在 LCD 上绘制了矩形按钮小部件,然后按下该按钮执行一些测量。

我 将使用计时器定期在 UART 上发送上述测量数据。

在平板电脑 LCD 上复制相同的屏幕、然后按上面的开始按钮、在设备 LCD 上接收事件。(使用蓝牙媒体)

我们如何在 UART 上发送上述按钮的按压事件?

我的要求是远程按 UART 上的上述按钮。

e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2021_2D00_08_2D00_27-at-12.32.26-PM.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    很抱歉、我对您的应用没有完全了解。 我不太清楚遥控/蓝牙方面。

    您能否更详细地解释 TM4C129如何连接到系统以及 LCD 和 UART 如何连接到不同的元件?

    例如、我不清楚您是否使用 TM4C UART 控制蓝牙模块?

    也不清楚"以"方式按下 UART"上的按钮意味着什么?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph

     

    我的器件设计采用 TM4C129XCNZAD、具有 kentec LCD 显示屏3.5英寸。

    我们已将蓝牙模块连接 到 UART 之一、即 UART3

     

    因为已经共享实现的小工具视频。

    在该视频中、当我按下"开始"按钮、然后开始测量并同时向 UART3 (即已连接的蓝牙模块)发送数据时。

     

    客户端应用程序有一个平板电脑、其 GUI 与视频中显示的 GUI 相同。 平板电脑通过蓝牙与我们的设备配对。

     

    我的要求是 我不想按设备小部件上的按钮开始测量。而是当我按客户端平板电脑 GUI 上与我的设备小部件相同的按钮 时,测量开始,因为它通过蓝牙连接。

     

    通过客户端应用程序、我希望触发器件小部件上的触摸事件。

     

     

    如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajest、

    [引用 userid="477645" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1031213/tm4c129xnczad-call-touch-event-through-uart/3813506 #3813506"]通过客户端应用程序,我要在设备小部件上触发触摸事件。

    我认为您在这里不需要触摸活动。 我认为您需要连接到蓝牙模块的 UART3来查找来自 BT 模块的特定消息、然后在收到该消息时触发测量。

    器件小部件上的触摸事件应仅适用于该特定板上的 LCD。 "平板电脑"侧的触摸应通过蓝牙进行通信、并让 UART 处理应执行的操作。

    此致、

    Ralph Jacobi