This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1031641/rm48l952-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

大家好!!

我们有一个定制板、 其中 RM48L952DZWTT 通过 RMII 连接到以太网交换机(SJA1105EL)、然后以太网交换机连接到 PHY (TJA1100HNZ)、  

以太网交换机还通过 SPI (用于配置)和 RMII (用于数据)连接到另一个控制器。

到目前为止、halcogen 生成的代码假定 RM48直接连接到 PHY。

请帮我(提供/指南)为我的配置提供 RM48代码、  

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

谢谢

祝你度过美好的一天

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendra、

    我们不知道如何使用以太网交换机 SJA1105EL。  这超出了我们的支持范围。