This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:调试问题

Guru**** 2755765 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1031454/tm4c123gh6pm-problem-debugging

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

您好!  

我是新手、我想调试写在下面的代码:

#include
#include
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"


int main (空)

INT LED = 2;
SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHz|SYSCTL_OSC_MAIN);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_1_GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
while (1)

GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3、LED);
SysCtlDelay (2000000);
如果(LED ==8){LED =2;}否则{LED =LED*2;}

但当我到达行:"SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHz|SYSCTL_OSC_MAIN);"时、我收到一条错误消息、提示:"无法在"C:/Jenkins/workspace/TivaWare-Git-Release/DriverLib/build/DriverLib.test/driverlib/sysctl.c "处找到源文件"

可以有人提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zahid、

    似乎项目的链接已混乱。 您使用了什么基础项目?

    如果您想尝试解决这些错误、我建议您阅读 TivaWare 用户指南的第5部分: https://www.ti.com/lit/pdf/spmu373

    或者、使用   examples\boards\ek-tm4c123gxl 文件夹中的一个现有项目、如 hello 或 blinky。

    此致、

    Ralph Jacobi