请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 您好!
问题1. 在状态寄存 器字段说明中、当组转换当前被冻结时、停止位将被置位、但是当我测试演示板时、我将组1和组2配置为连续转换而不使用 冻结功能、我读取状态寄存器并得到值0x7、这意味着停止位被置位、i 想要知道 是否冻结、只要转换停止、停止位就会被设置吗?
问题2. 如手册中所述、 如果一个组配置为连续转换、状态寄存器中的 BUSY 和 END 位将始终置位、BUSY 位在第一轮转换的开始位置位、END 位 在第一轮转换的结束位置位 转换、对吧?还是在写入组操作模式控制寄存器后立即设置?
谢谢。