主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650、 CC2650
你好。
首先、硬件如下所示:
MSP-EXP432P401R (MSP432 LaunchPad)
LAUNCHXL-CC2650 (SimpleLink CC2650 BoosterPack)
我们希望将 PROJECT_ZERO 中的 NPI 从 UART 更改为 SPI 并检查 BLE 操作。
CC2650侧已更改为支持 SPI。 (基于 E2E 支持论坛中的答案)
2.I 还将 MSP432侧从 UART 更改为 SPI。 (根据 E2E 支持论坛中的答案)
我正在使用 CCS 进行调试。
我在其中中间遇到了问题。 请帮帮我。
・从 MSP432侧向 CC2650发送命令时、会使用 SPI 驱动程序(SPI.c / SPIMSP432DMA.c)。
使用驱动器时、MRDY 输出低电平并计时、数据在驱动器中输出。
这是它应该采用的方式吗?
此外、是否可以从驱动器中取消对 MRDY 的控制?
此致。