This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:空项目

Guru**** 2585895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, TM4C129LNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1028212/msp432e411y-empty-project

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件: TM4C129LNCZAD

SimpleLink 快速入门指南 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12/docs/simplelink_mcu_sdk/Quick_Start_Guide.html 中介绍了如何使用空项目创建新项目。

对于 TIRTOS 项目、快速入门指南中的图形显示了路径 simplelink_msp432e4_sdk_3_30_00_13_eng/examples/rtos/MSP_EXP432E401Y/Drivers/empty/tirtos

我的 simplelink_msp432E4_SDK_4_20_00_12/examples/rtos 安装中不存在此目录

我可以得到这个空项目吗?

在版本4_20中设置新项目是否有不同的方法?

我是否应该尝试返回到版本3_30?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试4.10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到 MSP_EXP432E401Y 的空项目、但我们使用的是 MSP432E411Y 器件、它没有空项目。  在两个器件之间转换我们的项目无效。  我们在 EXP432E401Y 上有一个 TIRTOS NDK 项目运行正常、但当我们在定制的 MSP432E411Y 板上针对器件时、它在启动期间崩溃。  其他411Y 项目在我们的定制硬件上不会遇到 NDK 引导问题。  但没有使用 NDK 的411Y 项目可用。

    我们正在寻找一个坚实的起点来开始构建 MSP432E411Y 项目。  计划从此处添加 NDK、然后查看清理工作板是否有助于功能或至少使我们发现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我无法帮助您找到这样的示例。 由于某些原因、 我们对 MSP432的支持有限。 我 可以参考并找到的材料与您相同。

    您可以从 GPIOInterrupt 示例开始吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以在硬件上运行 GPIOInterrupt 示例而不会出现问题。

    遗憾的是、当我们将 NDK 添加到该示例工程时、它无法引导。

    您是否有任何其他可能包含 NDK 且已知可正常工作的 MSP432E411Y 项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有这样的代码示例。 我想您可以尝试在 Tiva MCU 下找到 、例如 TM4C129LNCZAD。 它们使用相同的技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这需要一段时间才能解决。  我们在 MSP432E401开发板上开发了软件。  我们尝试将其移植到定制的 MSP432E411板。

    它崩溃了。

    我们假设由于最大的差异(器件型号)而崩溃。  我们希望确保正确移植。 -没有用于更换的导轨。  我们尝试移植示例代码、但它们也不起作用。 最后、我们购买了 MSP432E411开发板、等待了几天。  所有401示例和我们的代码均在411开发板上运行。

    2、我们假设由于下一个差异(计时)而崩溃。  我们提供单端时钟、而不是板上的晶体。  难以测试。  又花了几天时间。

    3.我们检查了器件 ID 寄存器以确保软件没有根据封装做出决策。  与代码中的文本相反、从未使用过 DID。

    我们终于记得开发板已经预先编程了一个 MAC 地址。  我们修改了代码以提供有效的 MAC、所有内容都在运行。

    不幸的是、所有演示软件会无提示地崩溃、而没有任何迹象表明它仅缺少有效的 MAC 地址。  花费大量时间。