This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:将 PROJECT_ZERO 中的 UART 通信更改为 SPI 通信。

Guru**** 2287980 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1030668/msp432p401r-changed-uart-communication-to-spi-communication-in-project_zero

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650CC2650

你好。

首先、硬件如下所示:
MSP-EXP432P401R (MSP432 LaunchPad)
LAUNCHXL-CC2650 (SimpleLink CC2650 BoosterPack)

我们希望将 PROJECT_ZERO 中的 NPI 从 UART 更改为 SPI 并检查 BLE 操作。
CC2650侧已更改为支持 SPI。 (基于 E2E 支持论坛中的答案)
2.I 还将 MSP432侧从 UART 更改为 SPI。 (根据 E2E 支持论坛中的答案)
我正在使用 CCS 进行调试。
我在其中中间遇到了问题。 请帮帮我。
・从 MSP432侧向 CC2650发送命令时、会使用 SPI 驱动程序(SPI.c / SPIMSP432DMA.c)。
从机就绪(SRDY)未选中、即使从机忙(SRDY =高电平)、也会发送。
我是否可以使用任何参考资料或示例软件来帮助我解决此问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 SRDY? 是软件标志还是 IO 端口输出?

    它属于 CCS2650器件还是 MSP432器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    SRDY 是从器件就绪信号。
    对于 MSP432、这是输入端口。(在 CC2650中、它是输出端口。)

    问题在于 MSP432在不确认 CC2650就绪的情况下启动 SPI 通信。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 我认为 SPI 通信任务应该是 CC2650中最低的任务。 我认为问题是您不知道 BLE 任务何时完成。

    如果您希望实现与 SPI 的高通信速度、则 BLE 部件将受到限制。

    因此、解决方案是:

    您能否将 MSP432更改为从器件、将 CC2650更改为主器件?

    2.如果使用 MSP432作为主设备、则需要降低 SPI 速度。