This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:ADC 模块2个连续转换组

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1030446/tms570ls3137-adc-module-two-continuous-conversion-groups

器件型号:TMS570LS3137

如果事件组和组1 配置为连续转换、当两个组正在转换时、例如、此时事件组正在转换、 则请求从组2进行单次转换、因此当组2完成 转换时、事件组和组1都在等待转换、接下来将转换哪个组?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例:

    1、事件组:选择通道0、2和4在连续转换模式下进行转换。

    2.组1:选择通道7、8和9在连续模式下进行转换。

    3.组2:选择通道10、11和12在单模式下进行转换。

    4、假设同时触发事件组、组1和组2。 首先为事件组提供服务、ADC 将完成通道0、2、4的转换。

    然后组1被处理、 ADC 将完成通道7、8和9的转换。  

    6.最后为第2组提供服务。 完成后 、ADC 将再次返回为事件组提供服务。 对于重复转换、不需要再次触发事件组和组1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1。  我是说仅 事件组、 组1 同时触发、然后事件组和组1将依次切换。如果事件组正在进行、组2触发、因此下次 为组2提供服务时、我想知道 组2何时完成、 接下来将为哪个组、事件组或组1提供服务?

    问题2.  假设在转换期间、首先触发组2并开始 转换、当 组2正在进行时、触发组1、然后  触发事件组、现在 组1和 事件组正在等待 转换、 接下来将为哪个组提供服务?是先触发组1还是高优先级事件组?

    问题3.   假设 组1启用冻结 功能、组2禁用、组1和 组2同时触发、哪个组先启动转换?如果  组1和 组2都启用冻结 功能、哪个组先启动转换?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果 FREEZE 位未置位、优先级较高的组将首先被服务。  

    2.与#1相同, 优先级较高的组将首先被服务。  

    3.如果同时触发它们,优先级较高的组1将首先被服务。