This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:重新配置 MSP432E401Y udpecho 示例工程

Guru**** 2584625 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, SYSCONFIG, SYSBIOS, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1026601/msp432e411y-reconfiguring-the-msp432e401y-udpecho-example-project

器件型号:MSP432E411Y
Thread 中讨论的其他部件: SysConfigSYSBIOSMSP432E401Y

您好!

我仍然不熟悉使用 CCS、目前正在尝试重新配置网络服务部分中的"udpecho_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs"示例项目、以便在我 的 MSP432E411Y 定制板上使用(提供25MHz 外部时钟)。 从示例项目开始、在项目属性"General"->"Products"选项卡中、我已更改为使用 SysConfig 版本1.8.1、而不是默认的1.4。 然后、我在 CCS SysConfig 编辑器中打开了 udpecho.syscfg 文件并将芯片切换到 MSP432E411YTZAD。 然后、我还更改 了"tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_RELEASE_CCS" Properties General"-> Projects 选项卡、将 MSP432E411Y 用作 Variant。

该工程已成功编译,但使用调试器时,它似乎在,BIOS_start()中被挂起;在 main_tirtos.c 中调用,我看到它循环的位置之一是 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/task.c (与下面的文件夹相同)。c)


/*
 *  ======== Task_restore ========
 */
Void Task_restore(UInt tskKey)
{
    if (tskKey == FALSE) {
        (Void)Hwi_disable();
        if (Task_module->workFlag == TRUE &&
            (BIOS_swiEnabled == FALSE ||
             (BIOS_swiEnabled == TRUE && Swi_enabled() == TRUE))) {
            Task_schedule();
        }
        Task_module->locked = FALSE;
        (Void)Hwi_enable();
    }
}

虽然我想了解这种行为的原因、但我当前的主要问题是、将 MSP432E401Y 工程转换为与 MSP432E411Y 配合使用的详细步骤是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    让我来看看这个。  我将很快作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我无法找到任何人帮助回答您有关您所看到的行为的问题。  有人告诉我、在两个 MCU 之间进行转换没有任何详细的步骤。  我将继续寻求帮助解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、

    您的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我每天都在调试这个、最后购买了一个 MSP432E411Y-BGAEVM、我今天下午刚刚收到了这个。 我发现 、为 MSP432E411Y 重新配置 MSP432E401Y udpecho 示例工程的过程是正确的、或者至少在  MSP432E411Y-BGAEVM 上成功运行。 因此、  我正在调试的问题似乎是硬件/时钟问题、或者可能仍然是我的定制板的配置问题(我目前已将其调试到 NIMU/EMAC 初始化调用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    由于您发布的问题现在可能是另一个问题、请创建有关任何新问题的新帖子。

    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题已锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。