This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:为什么不#39;t HALCoGen 为 DMM 生成源代码

Guru**** 2920550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1027578/halcogen-why-doesn-t-halcogen-generate-source-code-for-dmm

器件型号:HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

您好!

我正在使用 HALCoGen 为 Hercules TMS570LC4357生成代码。

我想将 DMM 用于 GIO。

我可以看到 HALCoGen 生成了 HL_dmm.h 和 HL_reg_dmm.h、但它不生成 HL_DMM.C.

我可以看到 HALCoGen 生成了各种配置值、例如 DMM_PC0_CONFIGVALUE

但如何使用 DMM_PC0_CONFIGVALUE 来配置 Hercules?

DMM 的 GIO 配置是否由 dmmInit()完成?

如果是这样,那么 dmmInit()在哪里,它是否必须手工编写?

谢谢你。