This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:支持 TI RTOS 版本2.14.00.10多长时间?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1026979/tm4c129xnczad-how-long-ti-rtos-version-2-14-00-10-will-be-supported

器件型号:TM4C129XNCZAD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好!

我们将 TI RTOS 2.14.00.10版本用于 TM4C129XNCZAD。

我们能否知道可以在多长时间内获得  TI RTOS 2.14.00.10版的支持?  

谢谢、此致、

Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    目前、TM4C 专家直接为 TI-RTOS 提供 TM4C 支持。 因此、只要我们支持整个 TM4C、它就会继续得到支持、该器件的使用寿命将会延长数年。

    不过、我要提及两件事:

    1. 由于我们是器件专家、我们可能无法提供有关 SYS/BIOS 主题的最深入的支持
    2. 我们的经验主要是 TI-RTOS 2.16.00.08、因此如果存在2.14至2.16之间的差异、我们可能对该方面的知识有所了解。 但任何差异都 将记录在的 TI-RTOS 发行说明中  2.16.00.08。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的快速回复。

     是否有任何安全支持计划(修补漏洞)?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我们的团队尚未 拥有 TI-RTOS 的任何开发、因此我们不太可能发布任何补丁、但如果范围和影响足够大、可以立即采取行动。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    谢谢你。

    TI 是否有其他团队拥有 TI-RTOS? 因为当我打开 TI-RTOS 论坛时、我收到消息说"TI-RTOS 现已关闭、因为问题现在会传递到器件论坛(其团队生产这些 SDK)"。

    谢谢大家的关注、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    正如该论坛上所述、TI-RTOS 由每个器件团队所有、因此我的团队支持对 TM4C 器件上的 TI-RTOS 的所有支持。 如果您在 CC3200器件上使用 TI-RTOS、则 CC3200的专家将拥有该支持。 许多团队拥有 TI-RTOS 支持、但特定于您使用的器件。 我希望这有助于澄清吗?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    如果检测到任何安全漏洞、TI 是否有披露流程? TI 是否提供安全补丁。
    如果存在安全漏洞、"范围和影响足够大、可引发操作"这一表述是否适用?
    过去、TI 是否在 TI-RTOS 上提供任何特定于安全的补丁?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    这是我们讨论过的问题,我们将对暴露的安全缺陷采取行动。 如果安全修补程序是可能的,则一定会部署它。 可能不是完整版本、而是补丁文件来解决问题。 但是、这肯定会促使我们采取行动、并且可能会有更广泛的 TI 团队在这方面开展工作、因为 TI-RTOS 广泛应用于如此多的产品。

    我不知道过去的历史。 我知道的是、我们的安全专家会监视此类问题、并采取措施解决或澄清安全问题、例如、我们何时根据安全专家的指导对数据表进行以下更新以改进我们对 TM4C 特性的陈述:  https://www.ti.com/lit/pdf/spmz863

    此致、

    Ralph Jacobi