This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:工业温度间的差异。 等级和扩展温度。 等级

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1029975/tm4c1292ncpdt-differences-between-industrial-temp-grade-and-extended-temp-grade

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

 以下两个器件之间有何确切差异?
TM4C1292NCPDTI3 (工业温度 等级)
TM4C1292NCPDTT3 (扩展温度 等级)
我想它们是相同的裸片、只是在生产测试中进行了分类。

我检查了数据表、发现下面有两个差异。
-器件标识1 (DID1)寄存器、TEMP 位域值
-功率耗散限制(表27-4)
还有什么呢?

我的客户正在使用"i"版本。
由于交付问题、他们无法获得"I"版本、因此他们正在考虑改用"T"版本。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san、您好!

    温度范围是唯一的差异、而差异的唯一影响是功率耗散、结温、 和105 C 下的电流消耗。所有这些都在数据表中进行了规格说明、仅当器件在85°C 至105°C 的温度范围内运行时、才会影响与 I 版本不同的器件。 在室温下、这些器件具有等效的功能、只有 DID1寄存器是不同的、用于指示高温器件。

    许多客户使用 T 版本来获得更快的供应、这对于您的客户来说是完全可以的、没有风险。

    此致、

    Ralph Jacobi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的快速回复!

    谢谢、此致、
    田志郎一郎