主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我正在尝试移动 ISR、稍后再移动更多代码、以从 RAM 执行、但我正在获取数据中止。 我看到这已经在其他 E2E 对话中介绍过、
我相信我已经阅读了所有这些内容、但我仍然缺少一些东西。
我正在使用 HalCogen 来生成所有非用户代码、并且代码在闪存中无例外地运行。 我只做了以下更改来在 RAM 中放置一个 ISR:
在 HalCoGen 中、将 MPU 中的 RAM 设置为 PRIV_RW_USER_RW_EXEC。
在 cmd 文件中、添加了以下行:
RAMFUNC (rwx):origin=0x08070000 length=0x00010000
binit align (32):{}> FLASH0 | FLASH1
.TI.ramfunc align (32):{}load=FLASH0,run=RAMFUNC,table (BINIT)
在我的 ISR 之前、我有:
#pragma CODE_SECTION (func、".TI.ramfunc")
请注意、我没有--ramfuncs=on (因为它会将所有函数移动到 RAM)、并且我没有单独的 memcopy (要将函数复制到 RAM)、这与 C2000不是必需的?
我看到映射文件中的 RAM 分配、我可以使用调试器单步执行 ISR (在 RAM 中)、但单击运行将导致数据中止、 这似乎发生在 ISR 中的不同代码行。
另请注意、ARM 汇编语言工具 v20.2.0.LTS 中有一个 Wiki 用于"在 RAM 中放置函数"、但 URL 指向常规 编译器和汇编语言工具页面、因此 pdf 基本上指向自己以获取帮助。
对我在这里错过的内容有什么想法吗?
谢谢、
Jim