This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:XDS110调试探针 BOM/器件型号

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1028640/tm4c1294ncpdt-xds110-debug-probe-bom-part-number

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

您好、

尝试测试与此调试探针的连接时遇到问题。 我收到以下错误:

我碰巧有多个调试探针、我换了一个好的探针、它工作正常、因此我知道我有硬件问题。 在示波器上、我看到 TCK 信号的行为不正确。 我从坏调试器中删除了 U21、并从好调试器中交换了 U21、现在它可以正常工作。 U21是我的问题。 这个调试探针和我尝试调试的硬件已经有了更好的发展。

我知道您不会发布 XDS110调试探针的完整 BOM/Schematic。 但是、您能否提供 U21中使用的器件型号? 无论如何、我相信这是 TI 部件。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、XDS110调试探针的器件型号为 TMDSEMU110-U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我正在尝试为您查找此信息。 我将传递此主题的任何更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在 EK1294XL Launch Pad 上使用 XDS110进行外部 JTAG 操作、移除 X1接头0r 和 R40、MCU 为 TM4C123xH6PMI。 可通过 LM 闪存编程器使用 JTAG 固件上传。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您找到此器件时、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 EK1294XL。 我想避免类似这样的工作、因为 U21器件型号很小/便宜。 不过、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496040" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1028640/tm4c1294ncpdt-xds110-debug-probe-bom-part-number/3804155 #3804155">我没有 EK1294XL。 我想避免类似这样的工作、因为 U21器件型号很小/便宜。 尽管如此[/引述]

    是的、明白。 我们进行了一些组织更改、因此找到所有正确文档的位置有点困难。 我会随时向您发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我看到你上次的答复是指另一篇文章。 在任何情况下、我都会为您找到 U21器件信息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496040" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1028640/tm4c1294ncpdt-xds110-debug-probe-bom-part-number/3804155 #3804155"] ID、而只是具有 U21器件型号、

    器件型号 应位于 MCU 顶部、为什么不在放大镜下查看或删除了器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该标记只是具有"28S"、一些 SMD NPN 晶体管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 找到独立 XDS110的正确原理图有点困难。

    U21 (以及 U16、U17和 U18)是 TI 器件: TPD4E002DRLR

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TPD4E002DRLR

    感谢您的耐心等待

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U21描述的 MCU 似乎不是一个简单的 ESD 保护器件,如果没有原理图,可能有助于澄清引脚数。