This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:将 PROJECT_ZERO 中的 UART 通信更改为 SPI 通信。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1029671/msp432p401r-changed-uart-communication-to-spi-communication-in-project_zero

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650CC2650

你好。

首先、硬件如下所示:

MSP-EXP432P401R (MSP432 LaunchPad)
LAUNCHXL-CC2650 (SimpleLink CC2650 BoosterPack)

我们希望将 PROJECT_ZERO 中的 NPI 从 UART 更改为 SPI 并检查 BLE 操作。
CC2650侧已更改为支持 SPI。 (请参阅 E2E 支持论坛中的答案)
2.也将 MSP432侧更改为 SPI 侧。 (请参阅 E2E 支持论坛中的答案)
使用 CCS 进行调试。
我在其中中间遇到了问题。 请帮帮我。

・在打开网络处理器(CC2650)端口的过程中、调用 SPI 驱动程序中的 SPI_transfer。
(MSP432侧设置为 SPI 主设备。)
但是、SPI 时钟不输出。(我使用逻辑分析仪进行了检查。)
原因可能是什么?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 SPI 接口似乎存在配置问题。 当代码执行 SPI_TRANSF()时,您是否看到任何错误消息? 查看'pimaster.c'驱动程序示例、您可以检查"transferOK"以查看该状态是否提供有关问题的任何提示。