This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:有关 SPNU563A 的问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1029828/tms570lc4357-question-about-spnu563a

器件型号:TMS570LC4357

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TMS570LC4357。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

在 SPNU563A (TMS570LC43x TRM)§9.4.2中、DLR 寄存器位3不应从其默认值1更改为1。
如果在 PBIST 过程中该位被软件置位为0、那么对操作有什么影响?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    位2用来使能基于 ROM 的测试模式、位4用来使能 CPU 来访问 PBIST。

    位3被保留、此位在内部用于诊断。 当该位被清零时、从外部 ATE 接口驱动 pbist 完成和 pbist 失败。