请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
你好。 我有一位客户正在使用 TMS570LC4357。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
在 SPNU563A (TMS570LC43x TRM)§9.4.2中、DLR 寄存器位3不应从其默认值1更改为1。
如果在 PBIST 过程中该位被软件置位为0、那么对操作有什么影响?
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。 我有一位客户正在使用 TMS570LC4357。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
在 SPNU563A (TMS570LC43x TRM)§9.4.2中、DLR 寄存器位3不应从其默认值1更改为1。
如果在 PBIST 过程中该位被软件置位为0、那么对操作有什么影响?
此致、
Ray Vincent