This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:ADC 模块冻结功能

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1029754/tms570ls3137-adc-module-freeze-capability

器件型号:TMS570LS3137

您好!

如果事件组和组1启用 冻结功能、组2取消启用 冻结 功能。首先、触发事件组 的连续 转换、事件组将星型连续 转换。然后 触发组1的连续 转换、组1 将冻结正在进行的事件组转换、组1将启动 连续 转换。最后、触发组2的单 次转换、组2 将 冻结正在进行的组1 转换、启动组2的单 次转换  已完成,事件组转换从冻结的位置开始。

此过程是否正确?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当某个组的 FREEZE 位置位时、冻结组允许另一个组转换请求中断活动(冻结)组。

    如果两个组转换请求处于活动状态、则优先级决定首先转换哪个组。 但是、如果优先级争用的组启用了冻结、它将开始转换、并在转换任何通道之前被第二个组中断。 因此、优先级较低的组将在优先级较高且启用冻结的组之前进行转换。

    因此您的帖子中的序列是正确的。