This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:FMEDA v1.3用户指南

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1026443/tms570ls3137-fmeda-v1-3-user-guide

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我从   www.ti.com\safeti 下载了详细的安全分析报告版本1.3。  

    在使用过程中   、发现  某些 器件  已修改、  这不  会影响   Summary-IEC61508的数据。  

如"安全机制定制"一览表、我将应用某些单元格中使用的诊断列从1更改为0。

但汇总-IEC61508中的总 FIT 不变。

这 似乎   与  现实不符。

 

请 帮助 我 确认   文件是否  正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    没错。 启用或禁用诊断可能不会影响摘要页面中的 FIT 率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么部件会影响总时基故障率? 您是否有手册?

    我测试安全机制定制表。 删除某些器件分区可能会影响 PFH 或 SFF、但不会影响整体适配性。

    这让我感到非常困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    我没有用于计算 FIT 率的公式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢