This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:有关 PER5A/B &quot 的问题;包括错误测试和 quot 在内的基本功能性的引导时间软件测试;

Guru**** 2481945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1029270/tms570lc4357-questions-about-per5a-b-boot-time-software-test-of-basic-functionality-including-error-tests

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

《安全手册》(SPNU540A)介绍了 附录 A 中的 PER5A 诊断"包括错误测试在内的基本功能的引导时间软件测试"。该诊断的"详细"说明位于第7.125章"包括错误测试在内的功能的软件测试"中。

我想知道必须对 Periperal 互连子系统执行哪些测试?

我已经检查了 SafeTI 库的诊断实现。 库文档中提到的措施与安全手册中提到的措施略有不同、但我想函数"sl_SelfTest_MainPeripheralInterconnect"会涉及诊断。
查看该函数、只执行了一个测试、该测试检查是否正确标记了对保留位置的访问。

(Q)测试保留访问是否足够或是否还有其他需要做的事情?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您可以将值写入已实现的外设寄存器并读回该值(回读值=写入值)、并测试对保留空间或未实现空间的访问(生成中止)。