This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:RM46x Launchpad EVM 返工

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L520, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1029250/rm44l520-rework-on-rm46x-launchpad-evm

器件型号:RM44L520
主题中讨论的其他器件: RM46L852

尊敬的香榭丽舍

由于 RM44L520没有特定的 EVM、我的客户希望使用 RM44L520 144引脚 QFP 封装对 RM46x Launchpad 进行返工。

在这种情况下、我看不到任何问题、因为这两个器件与相同的 CPU 电压引脚对引脚兼容、但我想检查一下。

您能否通过更换 RM46L852来检查 RM44L520 144引脚 QFP 器件是否可以在 RM46x launchpad 上返工?

RM44x 系列与 RM46x 有何区别? RM44L520和 RM46L852之间有何区别?

内部闪存/RAM 大小和以太网端口只有不同之处?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sung-IL:

    将 LP 上的 RM46L852替换为 RM44L452没有问题。 它们是引脚对引脚兼容的。  

    RM46L852PGE:220MHz、1280KB 闪存、192KB RAM、USB、EMAC

    RM44L452PGE:200MHz、 768KB 闪存、128KB RAM、否、否