This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:TMDSEMU200-U 是否支持器件 UCD9222?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD3138, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1025473/tmdsemu200-u-does-tmdsemu200-u-support-for-device-ucd9222

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件:UCD9222UCD3138UNIFLASH

您好!

我计划对器件 UCD9222进行编程。是否可以帮助检查此器件的 XDS200支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还安装了 CCS code composer studio、可以搜索器件 UCD3XXX、但找不到 UCD9222的任何器件。请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaansin

    我认为 UCD9222是 UCD3XXX 平台。 尝试 UCD3XXX 以查看是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用 UniFlash 软件、它能够检测编程器 Texas Instruments XDS200 USB、然后我选择器件 UCD3138、因为 UCD9222在选择框中不可用 、与在 CCS code composer studio 中不一样。

    当我加载映像/程序时、错误消息如下所示。

    连接到目标时出错:(错误-180 @ 0x2A4C)控制器检测到目标功率损耗。 用户必须为目标打开或连接电源。 (仿真包9.4.0.00129)

    我仔细检查到器件引脚和电路板电源的接线、然后根据以下内容测量器件3.3V 的 VCC (良好)、但不确定这里有什么问题?

    下面是我的接线详细信息:

    至 POD 引脚(CTI20接头)

    引脚1 - TMS
    引脚2 - NTRST

    引脚3 -TDI

    引脚5 - VTREF 至器件 VCC (3.3V)

    PIN7-TDO

    PIN8-GND

    引脚11-TCK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD9222为 UCD3000基础、而不是 UCD31XX 基础=> UniFlash 不支持 UCD9222器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此 CCS 也不能支持 UCD9222?只有以下显示器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Code Composer Studio 或 UniFlash 都不支持此器件。

    我将由支持  UCD9222的团队来评论您应该如何对其进行编程。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  如果可以从他人那里获得帮助、那就很好了。

    我尝试将 xlm 文件从 fusion Designer 软件转换为 SVF 文件。(目前我 使用 Agilent 3070平台通过 JTAG 引脚执行程序)。

    在我从 SVF 转换为 pcf 后、它已成功编译、但当我使用 pcf 文件的3070平台运行时。 它会使 idcode_register 失败。 原本得到"0100"、但我继续得到"0000"

    我不确定问题是什么。  在使用 JTAG 对器件进行编程之前、是否需要对器件进行任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请使用 I2C 接口对器件进行编程。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 难怪 JTAG 不起作用?

    请参阅下面的 UCD9222数据表中的语句 fRO。 JTAG 可能被禁用。

    在数字3)>>>>当通过接地或断开插入无效地址时。

    但我尝试一下、仍然是一样的。

    JTAG 接口 JTAG 接口可提供一个用于器件编程的替代接口。 两个 JTAG 引脚(TDI 和 TDO)与 SyncIn 和 SyncOut 功能共用。 默认情况下禁用 JTAG。 启用 JTAG 接口的条件有三种:1. 发出 ROM_MODE PMBus 命令时的输出电压。

    2.加电时、如果数据闪存为空白。 这使得 JTAG 可用于在没有 PMBus 交互的情况下将配置参数写入已编程器件。

    3.加电时检测到无效地址。 通过将其中一个地址引脚开路或短接至地、可以生成一个启用 JTAG 的无效地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    JTAG 编程不是一个工业标准、SVF 文件只是一个矢量表。 每个 JTAG 供应商都有自己的指令集来了解 SVF 文件。 我们不建议进行 JTAG 编程。  

    短接或开路时、地址应为126、您应在为器件通电之前短接或开路。

    此致

    Yihe