This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:关于 TM4C 器件在电气特性上的差异

Guru**** 2929550 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT, TM4C129DNCPDT, TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1028821/tm4c1290ncpdt-about-the-difference-of-tm4c-device-on-electrical-characteristics

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1292NCPDTTM4C129DNCPDT

您好!

关于 TM4C 器件的区别,我的客户有一个问题。

TM4C129DNCPDT 和 TM4C1292NCPDT 向上兼容 TM4C1290NCPDT、并具有以太网块。

它们将替换上述两个器件中的任何一个、以代替 TM4C1290NCPDT。

 

(问题)

这些 TM4C 器件在电气特性方面有何差异?

从数据表中可以看出、差异点是电流消耗。

这些 TM4C 器件上是否存在其他电气特性差异点?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    [引用 userid="263049" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1028821/tm4c1290ncpdt-about-the-difference-of-tm4c-device-on-electrical-characteristics "]区别点似乎是数据表中的电流消耗。[/quot]

     TM4C1292NCPDT 和 TM4C129DNCPDT 在启用以太网 MAC 的情况下具有列出的电流消耗。 其他电流消耗是相同的。

    [引用 userid="263049" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1028821/tm4c1290ncpdt-about-the-difference-of-tm4c-device-on-electrical-characteristics "]这些 TM4C 器件在电气特性方面有何差异?[/quot]

    如果不使用以太网 MAC、则电气特性是相同的。 不同之处在于以太网 MAC 等外设或  TM4C129DNCPDT 的硬件加密。

    这两款器 件都完全引脚兼容、因此适合替换 TM4C1290NCPDT。

    此致、

    Ralph Jacobi