This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:电机速度控制问题。

Guru**** 2472980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1028745/tms570lc4357-issue-with-motor-speed-control

器件型号:TMS570LC4357
大家好、团队、
我在我的一个应用中使用 ePWM 模块来控制电机速度。
功能是操作 DCF[车门控制单元]以执行由电机控制的车门打开和关闭。
对于 PWM IAM、在打开时更新脉冲宽度大于1875、在关闭时更新脉冲宽度小于1875。 最大宽度为3750。
我能够在没有任何负载连接到电动机的情况下以3000的脉宽实现110rpm 的最大速度。
这里的问题是、对于负载[门]、可实现的最大电机转速为64rpm。 如果我尝试提高速度、电机将不会旋转。
您能解释一下这个问题吗? 请提供任何帮助。

谢谢、此致
Mohan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    您的电机是否能够在您所需的扭矩下为您提供适当的速度? 请检查 电机规格中的速度与扭矩能力曲线。