This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:包含安全诊断库的错误

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1028473/rm48l950-errors-while-including-safety-diagnostic-libraries

器件型号:RM48L950

尊敬的 TI:

我想在我的 CCS 项目中使用安全诊断库。 我从路径"C:\ti\Hercules \SafeTI Diagnostic Library\2.4"中获取了安全库文件夹、并复制到我的 CCS 项目文件夹中。 在 CCS 中、我包含了路径、并使用我的应用程序代码进行编译。 但 在构建后 、我会遇到很多错误、如下图所示。

对于类似问题、我在 TI 论坛上执行了相同的解决步骤、 但无法解决。 您能在这方面帮助我吗?

提前感谢、

Nagaraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nagaraju、

    由于您使用 CCS、因此用于 IAR ISE 的文件、Keil IDE 应从编译中排除。

    右键单击该文件、选择"Exclude from Build"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    感谢您的善意回应。 问题已解决。