您好!
我的客户报告了异步访问中与 EMIF 等待功能相关的问题。
客户正在进行内存访问应力测试、在室温下工作了12小时以上。 (25~30C)。
然后、温度逐步升高、测试在70°C 时失败、单位为10~20 min
测试失败一次后、重启后立即再次失败。
请参阅随附的 Excel 工作表。
左侧波形是70C 时的故障情况。 右侧波形是 RT 处的正常情况。
e2e.ti.com/.../EMIF-wait-issue.xlsx
它似乎 EMIF 配置和时序符合要求。
为什么它在70C 时失败? 是否应检查任何点?
谢谢、此致、
田志郎一郎