请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
安全手册(SPNU540A)列出了 JTG1" JTAG 端口的硬件禁用"和 JTG2"使用 AJSM 锁定 JTAG 访问"作为保护 JTAG 的方法。
我们计划使用 AJSM 的访问密钥来保护 JTAG。 但我们无法使用建议的 JTAG 硬件禁用(TCK =低电平、TMS =高电平)、因为我们需要在生产期间执行边界扫描。
(Q1) JTG2的 Us 是否足以保护 JTAG 不受不必要的调试访问?
谢谢、此致、
最大