This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-SAFETY:CCS IDE v8.3.1]编译器时会应用默认编译器选项?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1027929/ccstudio-safety-ccs-ide-v8-3-1-default-compiler-options-are-applied-when-compiling

器件型号:CCSTUDIOT-SAFETY

大家好。

器件:RM44L520、CCS v8.3.1、编译器 v18.1.0.LTS

用途:选项(工具资质审核用例)选择

问题:

在 编译器选项中定义为默认值的选项中,这些选项是否未显示在编译时应用的标志集中?  

示例、-symdebug:dwarf_version 的默认值根据用户指南为3、但在构建选项中不单独指定、并且不会显示在"标志集的摘要"中。

在这种情况下、编译时会应用默认选项? (使用-g 选项)

(编译器选项摘要)窗口中未显示的其他选项(例如--C89、--float_operations_allowed=all、--relaxed_ansi、--opt_for_speed=1等)作为默认值运行?  

目前 、我们正在根据工具定义文档检查 ARM CGT v18.1.0.LTS 工具资质的编译器选项。

我想为覆盖范围分析请求组织编译器选项。  在发送编译器选项信息以及覆盖文件时、我是否还需要发送上述默认选项信息?

此致。