This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:用于 EK-TM4C129EXL 板的引脚多路复用器工具板封装

Guru**** 2533630 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, EK-TM4C1294XL, TM4C129ENCPDT, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1027733/ek-tm4c129exl-pin-mux-tool-board-package-for-ek-tm4c129exl-board

器件型号:EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XLTM4C129ENCPDTSysConfig

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

'列出的评估套件板是否有可用于此套件上包含硬接线外设的引脚多路复用器工具的现有电路板封装?'


我已经检查了 Boosterpack Checker、但似乎我们没有与 EK-TM4C129EXL 评估模块兼容的 BoosterPack。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    EK-TM4C1294XL 和 EK-TM4C129EXL 之间的区别在于 TM4C129ENCPDT 提供硬件加密、因此 EK-TM4C1294XL 可与 BoosterPack Checker 配合使用。

    尽管如此、我不记得这会如何作为电路板封装导入到 PinMux/SysConfig 中? 这些工具通常用于映射最终应用引脚、而不是用于 EVM。。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的回答。 我们收到了客户的反馈。

    我之所以询问、是因为我们希望在接收定制硬件之前使用 GPIO 试验电路板连接器来测试我们的一些外设驱动程序固件。 我只是想从 Pin Mux 工具中的硬接线引脚开始(例如、我知道那里有 USB 引脚和 JTAG 插头)、然后再使用它进行选择来创建插头。 实际上,我希望该工具预先填充了用户  在该板上配置的引脚。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我不认为 Pinmux 本身就能提供该功能。  我认为这是通过实验为少数 EVM 添加的、但并非针对所有 EVM 完成的。

    或者、他们可以使用分接接头来访问引脚:

    电路板的试验电路板适配器部分是一组98个孔、位于0.1英寸的栅格上。 与一对直角接头正确结合、整个连接的 LaunchPad 可直接插入标准300 mil (0.3英寸)宽的无焊试验电路板。 此套件不提供直角接头和试验电路板。 建议的器件型号为 Samtec TSW-149-L-S-RE 和 TSW-149-08-L-RA 直角引脚接头以及 Twin INDUSTRIES TW-E40-1020无焊试验电路板。 Samtec TSW-149-09- F-S-RE 和 TSW-149-F-S-RA 可替换。

    https://www.ti.com/lit/ug/spmu365c/spmu365c.pdf#page=15

    此致、

    Ralph Jacobi