This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHSECDOCK:基板集线站上的接头引脚不输出信号/数据

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1027257/tmdshsecdock-header-pins-on-baseboard-docking-station-do-not-output-signal-data

器件型号:TMDSHSECDOCK
主题中讨论的其他器件: TMDSECATCNCD379DTMDSCNCD28379DC2000WARE

您好!

我正在 我的项目中使用 TMDSECATCNCD379D 开发套件。 我还使用 TMDSHSECDOCK 来访问此套件上的 GPIO。 但我无法从 TMDSHSECDOCK 上的接头引脚获取信号或数据。 我应该在 TMDSECATCNCD379D 或 TMDSHSECDOCK 中进行任何设置吗?

Sinan、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    您正在尝试访问 TMDSCNCD28379D 的哪些信号? 有关 HSEC 基板信号映射的详细信息、请查看以下 C2000WARE 项目目录中的"TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf":

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin:

    非常感谢您的反馈。

    我的问题得到了解决。  

    Sinan、

    此致、
    你好。