This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:首次编程

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1026645/tm4c129encpdt-programming-for-the-first-time

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C129EXL

您好!

我设计了 一个基于 TM4C129ENCPDT 的电路板。 该电路板设计基于  EK-TM4C129EXL。  几个原型板已准备好进行测试。 我还 安装了 TivaWare、并使用 Project0检查初始编程/调试、然后端口引脚切换。 项目已正确编译、没有错误。 当我尝试调试代码时 、我收到以下错误:

Cortex_M4_0:初始化闪存编程时出错:目标读取0x400fE000失败。 下面是错误的屏幕截图:

我认为我已经对 target_config.ccxml 文件和调试配置进行了正确的更改。
设置详细信息:
IDE:CCS v10.3.0
调试器/编程器:XDS200 USB 调试探针
出现此错误的可能原因是什么? 设置中是否缺少任何内容或 硬件中是否存在问题?
请 注意:这是一个全新的 MCU、我们是第一次尝试对其进行调试/编程。
是否有任何特定的过程首次在新 MCU 上启用调试/编程(例如设置选项字节、解锁等)? 请 如果在线提供此类文献、请共享。 还可以共享有关设置调试器/编程器的文档和其他重要事项。  
请您建议此问题的可能解决方案。
谢谢
--
此致、
Pranav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     您能否使用相同的 XDS200调试探针和目标配置来调试 LaunchPad 板? 如果是、则我们可以排除目标配置是问题的可能原因。 在您创建的目标配置中、您还可以执行 JTAG 扫描测试以查看 JTAG 是否正常工作。 您能否运行它并显示输出?

     我倾向于认为有一些板级问题。 您能否共享原理图? 有时、用户会将 RBIAS 引脚上的下拉电阻器遗漏、这是勘误权变措施所要求的。 如果没有电阻器、则会出现连接到目标的问题。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢你的答复。 您将其指向空白处。

    可以在 RBias 引脚中连接下拉电阻器、但我们已将其保持断开状态。 我在那里连接了电阻器、现在我能够对 HE TM4C 进行编程。

    谢谢
    --
    此致、
    Pranav