This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:主振荡器建议

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1027288/rm48l952-main-oscillator-recommendation

器件型号:RM48L952

大家好、

MCU 端是否就主振荡器晶体的频率容差(ppm)提出了任何建议。

目前、我们使用16MHz、133ppm (考虑频率(30ppm)+频率(100ppm)+老化(3ppm))。

这是否可以满足或需要满足特定要求?

谢谢

Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Sathish,

    我们不推荐使用晶体。   

    TI 强烈建议每个客户将器件样片提交给谐振器/晶体供应商进行验证。 供应商配备了确定哪种负载电容器能够最好地将其谐振器/晶体调谐到微控制器器件、以便在极端温度/电压下实现最佳启动和运行。