This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:FreeRTOS 是否符合 IEC61508功能安全认证的 SIL3?

Guru**** 2755905 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1027136/rm48l952-will-freertos-comply-sil3-of-iec61508-functional-safety-certification

器件型号:RM48L952

尊敬的专家:

我正在尝试 使用 RM48L952开发 SIL3产品。

我想知道 FreeRTOS 是否能够通过 SIL3功能安全认证。

如果可能,我是否可以获得 有关 IEC61508认证的 FreeRTOS 的编码/设计指南?

提前感谢^^;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    我认为 FreeRTOS 没有经过预先认证或认证。 SafeRTOS 是一款功能安全器件、已预先通过 IEC61508 SIL3和 ISO25262 ASILD、适用于嵌入式处理器的 RTOS 认证。