Other Parts Discussed in Thread: RM44L520, HALCOGEN
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
大家好!
我正在尝试使用 DMA 来优化日志消息的传输。 我已经使用 HALCoGen RM44L520_FreeRTOS 设置了应用程序、启用了 MPU 并将 SCI 配置为通过中断发送数据块。 所有工作文件。 然后、我尝试通过 DMA 发送数据、但一直停留在从非特权任务中触发 DMA、并寻求有关您如何执行该操作的建议。 这就是我到目前为止观察到的情况:
- 在默认设置中,系统区域(0xFF80000 - 0xffffffff)配置为 USER_RO_NOexec。 因此、MPU 不会让任何任务写入 dmaREG。
- TRM 表示在块传输结束时硬件通道使能位自动复位。
- 我已将控制数据包配置为元素计数= 1、帧计数=根据 DMA 请求从 RAM 传输单字节数据到 sciREG->TD 的消息长度
- 我已经配置块传输完成中断来释放硬件、并且不允许其他任务 发送更多消息。
- 为此、我必须再次设置硬件通道使能位。 不允许将其作为系统区域的一部分,即 USER_RO_NOexec。 我尝试更改 MPU 以允许写入、但未成功、因为 TRM 说该位只能在特权模式下写入。
您有什么提示告诉我如何使用非特权任务中的 DMA 吗?
1月