This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:使用工具制作 ofd6x 调用图的问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1026339/rm46l852-issue-of-tool-usage-to-make-call-graph-with-ofd6x

器件型号:RM46L852

你(们)好。

我不确定这个论坛是否合适。 很抱歉、首先。

目前、我正在为 RM46L852制作代码、它几乎完成了。

因此我正在尝试使用 TI 工具(cgxml-2.61.00)制作调用图。 首先我制作了 xml 文件:

ofd6x -XG -o=file.xml file.out

成功完成了。

下一个 call_graph.pl 应用于文件、然后出现以下错误。

开始失败--在 call_graph.pl 行589处中止编译。

我检查了 call_graph.pl 中的行:


使用 XML_TI_OFD 3.11;<--第589行

我的程序缺勤是什么? 无论如何、我都使用 CCS 10.2.0。


谢谢。

此致、
Yamai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我尝试修复,我读取了错误详细信息,错误日志显示 XML:Simple is not installed (XML:Simple 未安装)。

    然后、经 struglled 尝试安装 XML:::simple、但是、
    我无法安装 simple.pm、我不知道实际原因、因此我尝试使用 call_graph.exe 而不是 call_graph.pl。

    很不错!

    很抱歉造成干扰。

    此致、

    Yamai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yamai,

    好极了。 我认为应该使用 armofd。 对于 C6x DSP、执行 ofd6x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang-San:

    谢谢你。 但遗憾的是 ,我下载的 cgxml-2.61.00中没有 armfod。

    TI\cgxml-2.61.00\ofd 包括 arm_rts_intix.txt。 因此、我认为、我可以将其用于 ARM 内核。

    我尝试了,但 我无法在  网上看到武器。

    希望您 能给我提供军械库的位置供参考、我会很高兴。

    再次感谢。

    此致、

    Yamai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yamai,

    armofd 位于 ARM 编译器文件夹中。