This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:无需电路板即可编译源代码

Guru**** 2471480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1026521/tms570lc4357-compiling-source-code-without-having-board

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137

大家好、

我想问一个问题。 我有一个 TMS570LS3137 MCU 和一个运行的软件。 但我需要将 MCU 切换到 TMS570LC4357、但出于某种原因、我无法负担电路板的费用。 我编写了适用于4357的软件代码、但无法编译源代码。 是否有一个选项可以在没有代码的情况下编译4357的代码? 例如 MATLAB / Simulink 等...

任何评论都让我感到感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570LS3137是基于 ARM cortex-R4F 的 MCU、但 TMS570LC4357是基于 ARM Cortex-R5F 的 MCU。 您无法在 LS3137器件上运行 LC43x 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否在没有电路板的情况下在另一个平台上运行我的 LC43x 项目、例如 MATLAB 或其他平台等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。