This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:微控制器未使用的引脚

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1026882/rm48l952-unused-pins-of-microcontroller

器件型号:RM48L952

您好!

我们使用 RM48L952DPGET 微控制器(144引脚)将应用用途降至最低。 这样、我们的设计中大约未使用60个引脚。

您能不能建议未使用的引脚是否可以保持未连接状态、或者是否需要上拉或下拉。

请做必要的事。

此致、

Sneha D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    为了在设计的灵活性和 EMI 降低之间实现平衡、您可以将未使用的引脚保持未连接状态、并将其设置为具有内部或外部上拉或下拉的输入。 使 输入引脚保持悬空、使其成为吸引 ESD 或 EMI 的理想磁体。

    对于仅输出引脚, 最好将其连接到外部上拉/下拉电阻器。