This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何在运行时更新 CAN ID?

Guru**** 2469480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1026619/tms570lc4357-how-to-update-can-id-during-run-time

器件型号:TMS570LC4357

你(们)好  

如何在运行时更新 CAN ID?

我们能否在运行时使用 void canUpdateID (canBASE-t *节点、uint32 MessageBox、uint32 msgBoxArbitVal)更新 CAN ID; API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以, canUpdateID()可用于更新消息框中的消息 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 QJ Wang、

    我能够在运行期间使用  canUpdateID() API 更新 CAN ID。