请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 MSTGCR 寄存器、MSTGENA 表示 当写入 Ah 时、存储器自检控制器被启用。 同一寄存器注释"建议使用 Ah 的值来禁用存储器自检
控制器。 该值将为误 启用控制器的位翻转引发事件提供最大的保护"
请确认哪一个是正确的注释或 MSTGENA (0-3)值。 我认为0xA 只能正确启用、因为 PBIST 部分提到使用0xAh 启用。