This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:需要对 TMS570LC43x 技术参考手册中的 MSTGCR 寄存器、MSTGENA 位进行澄清

Guru**** 2478215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1026468/tms570lc4357-need-clarification-on-mstgcr-register-mstgena-bits-in-tms570lc43x-technical-reference-manual

器件型号:TMS570LC4357

MSTGCR 寄存器、MSTGENA 表示 当写入 Ah 时、存储器自检控制器被启用。 同一寄存器注释"建议使用 Ah 的值来禁用存储器自检
控制器。 该值将为误 启用控制器的位翻转引发事件提供最大的保护"  

请确认哪一个是正确的注释或 MSTGENA (0-3)值。 我认为0xA 只能正确启用、因为 PBIST 部分提到使用0xAh 启用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhana、

    MSTGENA = 0xA 用于启用存储器自检。

    注释中的0xA 是一个拼写错误。 正确的注释应为:

    注:建议使用值5h 禁用内存自检控制器。 该值将为误启用控制器的位翻转引发事件提供最大保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢王的快速回复。