我很难确定如何使用内部 MIBSPI 触发器作为源。
我将 SPI 格式(格式0)配置为1000KHz、 并将节拍计数器设置为最大值- 0xFFFF。 我将配置为仅在上升沿触发。
在此速率下-格式为0的 SPICLK、即1000kHz -我希望触发 频率大约每 ~65ms * 2 =~130ms (计数器重新加载上升、重新加载下降等)。 )。
但我得到的结果似乎是尽可能快地中断、或者它以尽可能快的速度结束、并且我必须 设置缓冲模式6 =等待 Rx 为空、以保持不覆盖读取。
如果我将触发源更改为外部 GIOA7 -它被映射到1227 HDK 套件的用户按钮-那么我获得预期的行为、当我按下按钮时、只有一个发送/接收。
我不在 Ideas ATM 中...