This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:具有2通道或4通道 FlexRay 选择的 MCU。

Guru**** 2472420 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1025603/tms570lc4357-mcu-with-2-channel-or-4-channel-flexray-selection

器件型号:TMS570LC4357

我们有一个需要 FlexRay 的项目。 每个电路板使用4个通道。 请帮助推荐具有2通道或4通道 FlexRay 的 MCU。 交货日期更好。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    TMS570LC4357有一个 Flexray 模块、该模块支持2个通道:通道 A 和通道 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有可支持4通道 FlexRay 的 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、我们现有的 MCU 器件没有两个内置 FlexRay 模块。