This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:Mac M1上的 Uniflash

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1025629/uniflash-uniflash-on-mac-m1

器件型号:UNIFLASH

大家好。 CCS 在 Mac M1上非常有用。 但是、Uniflash 会被损坏。 我可以加载它、但它仅显示"检测器件"。 此外、我无法单击任何内容。 是否有人管理过任何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我尝试了 ARM VM 和 Wine、但仍然是同样的问题。 "SLImageCreator.exe:自动检测失败"。 工作的事情:

    • CCS 并正常运行调试工作
    • 启动 Uniflash、正常工作、无法刷写任何内容。

    这可能是端口问题或类似问题。

    将近一年了、如果 TI 能让它在 m1s 上运行、那会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您能告诉我您使用的是哪种器件吗?  它是某种 CC32xx 吗?

    CCS 和 UniFlash 都不支持在 Apple M1上运行、但总的来说、我能够在 M1 MacBook Air 上使用这两种版本。  我遇到的主要问题与 BigSur 相关、并影响 CCS 中的 UI。  CCSv11将解决大多数 UI 问题。

    我猜您是在 CC32xx 器件上、因为您提到了 SLImageCreator.exe。  对于 CC32xx、UniFlash 实际上只是一个前端、然后我们切换到 Image Creator。

    如果这是 ImageCreator 问题、我可能需要在 WiFi 团队中循环。

      

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、感谢后续行动。 它是3220SF Launchpad 和定制板。 我尽力找到解决方法、Linux 和 ARM Windows VM 等 正如我说过的、即使是运行时调试、CCS 也是完全可行的。 但是、只要我知道 M1上不可能刷写图像、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    "自动检测故障"与检测器件的 COM 端口有关。 您可以尝试从 ImageCreator 命令行手动设置 COM 端口。 请参阅 ImageCreator 用户指南的第7节和第7.1.3节"程序映像"。

    如果正常、还有一个 Gui_cfg 命令、该命令应更改 GUI 工具的默认设置。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、感谢您的建议、但我可以使用 CCS 进行调试、因此不确定为什么这会成为端口问题。 是否有任何方法可以使用 CCS 对工厂映像进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    调试使用 JTAG。 CC3xxx 器件的闪存是 使用 ImageCreator 可执行文件(或其他 生产线方法)通过 UART 完成的。

    由于器件安全特性、无法通过 JTAG 加载持久性映像。

    此致、

    Sarah