大家好。 CCS 在 Mac M1上非常有用。 但是、Uniflash 会被损坏。 我可以加载它、但它仅显示"检测器件"。 此外、我无法单击任何内容。 是否有人管理过任何工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Michael、
您能告诉我您使用的是哪种器件吗? 它是某种 CC32xx 吗?
CCS 和 UniFlash 都不支持在 Apple M1上运行、但总的来说、我能够在 M1 MacBook Air 上使用这两种版本。 我遇到的主要问题与 BigSur 相关、并影响 CCS 中的 UI。 CCSv11将解决大多数 UI 问题。
我猜您是在 CC32xx 器件上、因为您提到了 SLImageCreator.exe。 对于 CC32xx、UniFlash 实际上只是一个前端、然后我们切换到 Image Creator。
如果这是 ImageCreator 问题、我可能需要在 WiFi 团队中循环。
此致、
John
您好、Michael、
"自动检测故障"与检测器件的 COM 端口有关。 您可以尝试从 ImageCreator 命令行手动设置 COM 端口。 请参阅 ImageCreator 用户指南的第7节和第7.1.3节"程序映像"。
如果正常、还有一个 Gui_cfg 命令、该命令应更改 GUI 工具的默认设置。
此致、
Sarah