This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS57003137ZWT

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1025727/tms570ls3137-tms5703137zwt

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我正在使用 Halcogen 工具通过 HET1 (TMS570LS3137 - HDK 板)生成 PWM。
在 HET1下、Halcogen 工具针对 PWM 生成配置的最大能力为8。

但我的应用需要超过8个。 根据数据表、我可以看到 TMS570LS3137能够从 HET 模块生成总共32个输入/输出信号。

是否可以通过 Halcogen 配置8个以上的 PWM 输出?
如果没有、如果我手动更改 HET1驱动器相关文件、我是否能够生成8个以上的 PWM 输出信号?

请提供一些相关信息。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到、如果对 HET1驱动程序文件进行手动更改、我能够生成 PWM 输出。
    是否有人告诉我、这个问题是否可以通过 Halcogen 解决、而不是根据手动更改来解决?
    TIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharmili、

    是的、N2HET1能够在32个 N2HET 引脚上生成多达32个 PWM 信号。 但 HALCoGen 仅用于在8 N2HET 引脚上生成8个 PWM 信号。 如果要生成8个以上的 PWM 信号、则必须手动修改代码。  

    您可以使用 HET IDE 生成新代码、并将新代码加载到 NHET RAM 中。

    https://www.ti.com/tool/HET_IDE

    https://www.youtube.com/watch?v=mQJH2nrRIYE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢王先生分享了我所寻找的细节。 谢谢。